This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:关于Register Maps功能说明

Guru**** 2351630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/618783/drv3205-q1-about-register-maps-function-description

部件号:DRV3205-Q1

您好,

请分享有关DRV3205-Q1寄存器地图的详细函数说明吗? 它在数据表中非常简单, 我们的客户 认为它并不完整。

非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ZYT:

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ZYT:

    我们不在TI.com主产品页面上提供完整版本的数据表。 要访问完整的数据表,请让您的客户填写项目页面顶部或此处链接提供 的申请表。

    DRV3205-Q1专为开发功能性安全汽车应用的客户而设计和设计。 如您所知,这些应用程序非常专业,具有高级保密协议和限制。

    您是否能够共享有关公司及其正在开发的应用程序的一些信息,以便我们可以指导您找到正确的TI部件。 我们的BLDC产品组合可通过以下网址轻松访问:

    http://www.ti.com/lsds/ti/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers-overview.page

    我还向您发送了一条论坛消息,如果在论坛上讨论更容易。

    此致,

    将托斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,William:
    感谢您的回复,我将让客户尝试使用链接网站获取完整的数据表。