请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2603EVM-CT 主题中讨论的其他部件:DRV2603, DRV2604
您好~
我们的一位客户要求如何在EVM中设置MCU以实现自动谐振跟踪控制。
他们希望控制电机持续运行的时间和输出电压。
目前,他们已推广并指导将DRV2603,2604与他们的电机产品配合使用。
另外,他们还想知道如何从DRV2604检查电动机的电压。
他们说他们尝试使用数据表中的滤波器电路检查电压,但无法检查确切的电压。
请检查并尽快回复。
提前感谢。