您好,
关于EEPROM编程,我的客户询问了一个问题。
它们在设计时不会在其应用程序中使用主机处理器。
当EEPROM编程时,它们将连接到外部I2C,并由其I2C编程。
(问题)
在这种情况下,以下连接中哪一项最适合I2C上拉?
(1)连接外部I2C侧。
(2)连接在DRV1.0983万侧。 (上拉连接到V3P3。)
此致,
Tao2199
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
关于EEPROM编程,我的客户询问了一个问题。
它们在设计时不会在其应用程序中使用主机处理器。
当EEPROM编程时,它们将连接到外部I2C,并由其I2C编程。
(问题)
在这种情况下,以下连接中哪一项最适合I2C上拉?
(1)连接外部I2C侧。
(2)连接在DRV1.0983万侧。 (上拉连接到V3P3。)
此致,
Tao2199
嗨,Tao2199,
很抱歉耽误你的时间。
您使用的I2C上拉菜单的位置和数量通常取决于主(外部I2C)和从(DRV1.0983万)之间的连接。 如果设备可以以某种方式断开,通常是通过电缆或端子块断开,建议在电缆的两侧(主侧和从侧)放置I2C上拉。 这是因为较长的电缆会导致压降,而开路的漏极引脚不应保持浮动。
如果你是主从I2C线路在同一个轨迹上,我建议把上拉离主控制器更近一些。 这可以释放DRV1.0983万周围的板级空间,并可能提供更好的散热路径。
但是,最佳做法是自行安装电路板并进行测试。 因此,您始终可以在DRV1.0983万附近为I2C上拉留下一个占用空间,并在以后发现问题时填充。
如果您需要帮助计算电阻值,我建议您从4.7K开始,如数据表所示。 如果您认为您的线电容将是一个问题,请使用I2C总线上拉电阻计算应用说明中得出的公式。
最佳,
-Cole