This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:DRV8432检测过电流的最短时间是多少?

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/618440/drv8432-how-much-is-minimum-time-drv8432-can-detect-over-current

部件号:DRV8432

你(们)好

我想知道DRV8432检测过电流的最短时间是多少。

drv8432的数据表中只有过电流响应时间。

响应时间 是指 延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mason,

    是的,响应时间意味着延迟时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您~

    DRV8432需要多长时间才能检测过电流?