This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波脉冲发生器

Guru**** 2350860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/618521/ultrasonic-pulser

我需要为压电超声传感器设计一个脉冲器。
输入脉冲是从0到5V的30到500 ns宽度的方形,必须以某种方式"放大"到50到100V。 如何实现这一目标有什么建议? 输入脉冲速率高达2kHz。

也许它不是一个放大器的正确解决方案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ale,

    我们的压电触感驱动器设计用于低于20kHz的低频操作。 我们无法达到2MHz。 我想你可以用运算放大器和控制器来设计电路。 请查看 www.ti.com/.../overview.html