This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323能否在功率超过2kW的系统上正常工作?

Guru**** 2353280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/618182/drv8323-could-drv8323-can-work-well-at-above-2kw-system

部件号:DRV8323

1.no当我们使用2000W BLDC驱动器(输入电压为24V,电池供电。电流将超过100A)时, 我们选择 了TI的DRV8323H作为MOSFET驱动器, 我们担心此器件在2kW功率下能否正常工作? (我们也知道DRV8323H可以在小功率载波下正常工作,对于2kW以上的功率,我们从未评估过)。

2.如果是, 您知道电流采样对 板材非常重要。您对电流采样电路有什么建议吗? 我们发现TI DRV8323演示在采样电路上没有使用任何内容。那么我们是否可以在该电路上添加一些低通滤波器?  对于电阻器和电容器,您有推荐的值?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bean,

    1) DRV8323没有功率限制,因为它是栅极驱动器。 它确实有一些限制,例如会影响切换速度的栅极驱动电流,以及在高电流时可能超过的绝对最小电压。

    2)是的,您可以添加一些低通滤波器。 添加滤波器取决于许多因素,如控制算法,PWM频率和采样频率。 通常,您会在PWM周期结束时对电流进行采样。