主题中讨论的其他部件:DRV8302
您好,
电流分流器为1Mohm,峰值电流为125A。 我发现,当最大占空比为MCU设置的91 % 时,电流放大器输出(SO1)在正峰值时失真(如通道3所示)。 所有树相都有此问题。\n\n同时,负峰始终正常。 实际A相电流由通道4中的电流探针测量,不会发生明显的失真。
当最大占空比设置为80 % 时,SO1失真消失(如通道1所示)。
在正极峰值时,高侧FET处于其最大负载,因此我检查了栅极驱动。 通道2是高端驱动器,通道3是低端驱动器,通道1是SO1。 栅极驱动电阻器为0欧姆, 汇电流和源电流(Iddrive)设置为最大电平。 未发现异常的门驱动。
我还会检查电流放大器。 CL为270pF。 我认为这不是转换率问题。
SO1的正峰值低于2.5V (0A的偏移为1.65V),因此这不是放大器输出最大限制问题。
我想知道当最大占空比设置为91 % 时,SO1正峰值为什么会失真。 我可以对此问题进行其他测量吗?
谢谢。