This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:关于LRA执行器

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L-Q1, DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615872/drv2605l-q1-about-lra-actuator

部件号:DRV2605L-Q1
“Thread: DRV2605L (线程:DRV2605L)”中讨论的其它部件

大家好,

请告诉我您已使用DRV2605L/DRV2605L-Q1执行2605执行操作验证的LRA执行器的零件号。
请告诉我,包括汽车产品。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junya,您好!

    我的一位同事将很快作出答复,提供进一步的资料。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    我们已使用MPlus,Bluecom,Nidec,AAC,Jahwa, 等等。 我没有具备汽车认证的特定LRA部件号。
    从我与上述LRA公司的讨论中,有一些可通过汽车认证的LRA。 只有在有足够的业务机会推动供应商的发展时,才能进行汽车认证。 我会联系上帝军公司,询问是否有符合汽车资质的上帝军。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly Griffin-San,您好!

    是否可以告诉我您检查了操作的LRA执行器的零件号?

    我正在等待有关以下内容的信息。
    >我会与上帝军公司联系,询问是否有汽车合格的上帝军。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    很抱歉,您的理解有误。 我想说:您应该联系这些LRA公司,询问有关汽车合格的LRA的信息。
    我不知道我们用于DRV2605L验证的确切部件号。 这很可能是一个环形Z轴上帝军。