请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605EVM-CT 主题中讨论的其它部件: USB2ANY
您好,
我购买了DRV2605EVM-CT,但不了解用户指南中的STEP 4.5 2外部源触发控制的工作原理。
" 使用外部I²C Ω 端口将波形填充到波形序列发生器中。'
它是如何工作的? 我需要接口还是软件工具?
我正在尝试使用外部信号让LRA旋转,我是否需要PWM,EN,GND等测量点(请参阅随附的图片)