请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8412 你(们)好
当我建立DRV8412-C2-Kit的Stepper项目时,我在源文件Stepper.c中发现了一些奇数代码行(第862行,第863行)
//------------------
//连接PWMDAC模块的输入
//------------------
PwmDacCh1 =(Int16)_IQtoIQ15 (IFdbk1);
PwmDacCh2 =(Int16)_IQtoIQ15 (IFdbk1);
我想第二行的内容如下
PwmDacCh2 = (Int16)_IQtoIQ15 (IFdbk2);
如果这是有意的或逻辑上正确,请给我评论。