This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:电源电压

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/617082/drv8662-supply-voltage

部件号:DRV8662

您好!  

我想知道是否可以从2个碱性电池直接供应DRV8662。 总电压可能低至2V,低于3V的最小推荐电压。

它是否仍能对性能产生一定影响,还是我绝对需要升压转换器?

谢谢!

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纪尧姆,您好!

    您需要升压转换器。 当VDD低于3V时,DRV8662的升压转换器将无法启动。