This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-CT:如何控制Haptics控制台

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/616170/drv2605levm-ct-how-to-control-haptics-control-console

部件号:DRV2605LEVM-CT
“Thread:USB2ANYDRV2605L (线程:USB2ANY,DRV2605L)”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用DRV2605L-CT EVM和USB2ANY来使用“Haptics控制台”。

首先,我根据用户指南的以下部分设置DRV2605L-CT EVM。

* 4.6 外部I2C输入

我确认“活动”LED已打开,但我无法将PC连接到EVM。

请告诉我如何 使用USB2ANY操作“Haptics Control Console”?

此致,

町田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Machida,

    我的同事正在度假直到明天,他和他一起有这些EVM,明天我会尝试一下,让您知道连接此电路板时可能出现的问题。

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida-san,

    首先,您需要对USB2ANY的固件进行固件固件更新。 我将通过电子邮件向您发送说明。 然后按照以下步骤操作。

    插入DRV2605L。 按住+按钮(LED闪烁)。 再次按住+按钮(LED闪烁)

    插入USB2ANY并连接GND/SCL/SDA。

    点击Haptics控制台上的CONNECT (连接)。

    我在下面提供了初步的用户指南。

    e2e.ti.com/.../Haptics-Control-Console-User-Guide-Preliminary.pdf