This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:如何操作DRV 2605 LVM-MD

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615699/drv2605levm-md-how-to-operate-drv-2605-lvm-md

部件号:DRV2605LEVM-MD

尊敬的各位先生:

我尝试使用DRV2605LEVM-MD切换驱动程序。

但是,它仍保持驱动器1,无需切换。
GUI也不工作。

请告诉我如何使用GUI操作以及如何切换驱动程序。

此致,

Y,Hasebe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yoshiki,

    很抱歉,我没有完全理解您的问题。

    您能告诉我您在哪里遇到了这个问题吗? 您要切换哪个驱动程序?

    您的GUI有什么问题? 是否有分期付款? 连接主板? 还是其他?

    用户指南中介绍了如何操作主板,您是否尝试过但未成功的操作?

    谢谢,此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marko-San,

    感谢 您的回复。

    很抱歉 ,我发送了一个信息不足的问题。

    当我们通过USB连接再次启动HapticsControlConsole时,我们能够确认基本操作。

    USB通信的更改似乎进展不顺利。

    基本操作完成后出现一个问题。

    我想考虑"过度"和"破坏",因此请告诉我该如何使用该工具(GUI)

    GUI中将显示以下屏幕。

    是否可以在此处更改寄存器设置?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marko-San,

    我将把它补充到上一个问题。
    您是否有Haptics Control Console软件的说明?

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hameebe-san,

    我想您确实通过USB和GUI连接了主板,然后出现了该窗口(注意,您需要从GUI的下拉菜单中选择此主板,然后单击"连接",它还会要求您在执行此操作时按住user_SW按钮。 如果没有发生这种情况,则说明您做错了事情)。 在该窗口中,您可以输入所需的全部内容,因此在设置部分中,您可以在LRA和ERM之间进行选择,也可以选择闭环或非闭环(这将确定您是否在超速和断开功能下运行执行器)。 您也可以手动写入和读取寄存器。

    在驱动程序部分,通过选择或取消选择复选框,您可以选择要运行的驱动程序。

    我们没有该程序的用户指南,通常每个EVM都有自己的用户指南,但我没有找到此EVM的用户指南。 虽然使用起来非常简单,但您不应该有任何问题。

    您到底尝试了哪些不起作用的方法?

    此致,
    Marko