This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:如何使用3轴加速度计

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/616060/drv2667evm-ct-how-to-use-3-axis-accelerometer

部件号:DRV2667EVM-CT

尊敬的各位:

我发现此EVM具有3轴加速计,但我不知道如何使用此传感器。

所以我想 知道如何使用它。 您使用此传感器设计的应用是什么?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takao,

    此加速计可能用于测量振动效应,以测量不同方向的加速度,以便您可以将振动强度与其他执行器进行比较。 很遗憾,我在用户指南中找不到有关此内容的任何数据,因此我无法为您提供帮助。 我的一位同事明天将会回来,我将与他澄清这一点,然后再与您联系。

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marko-San,

    感谢您的支持。
    我期待听到您的意见。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takao-san,

    我们在该EVM上有一个加速计。 我们计划使用此加速计来实施一些游戏,但这些游戏从未实施。 如果您要创建自定义固件以与设备交互,则可以查找加速度传感器部件号。 2个中断信号被发送到MSP430的WFP 1.4 和WFP 1.5。