This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:更改DIR和MX后的Behavier

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/616103/drv8885-behavier-after-changed-dir-and-mx

部件号:DRV8885

团队成员,您好!

更改DIR和MX信号后,我是否可以确认DRV8885行为,以防万一?

我的以下理解是否正确?

以1/8步长(M0=Z,M1=0)和DIL=1保持电气角度56.25 度

->同时切至完整步长(M0=0,M1=0)和DIR=0

->步进上升  

->移动到电气角度= 45.00 度

此致,Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    您的理解是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Duncan-san,

    感谢您的回答。

    此致,H.Inoue