This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:DRV8432EVM

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/614856/drv8432-drv8432evm

部件号:DRV8432

您好,

在DRV8432 EVM原理图中,EMI RC缓冲器电路中使用了3.3 Ω 1/4W电阻器。  您能否解释一下额定功率是如何得出的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rainbow,

    我们将进行调查并作出答复。 这可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你,瑞克!  非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    如果 您有调查结果,请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rainbow,

    谢谢你提醒我,很抱歉耽误你的时间。

    由于PVDD上的减震器,功率几乎不会出现任何分解。 它基于以下链接第2-5页上的公式。 功率计算为<.25W,因此使用了典型的.25W电阻器。

    可在以下网址找到一些良好的指导: www.ti.com/.../slup100.pdf

    如果将减震器放在输出上,功率将会增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢你的帮助,Rick!