请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1083-Q1 主题中讨论的其他部件:DRV8332,
您好,
我正在尝试寻找合适的电机驱动器来驱动具有霍尔效应传感器(U,V,W)的三相BLDC电机,其峰值电流为2.7 安培,尽可能使用最小PWM/ GPIO。 我遇到了DRV 1.0983万-Q1,其中数据表显示电机可以通过一个PWM或I2C或模拟输出进行控制(如果我在这里错了,请更正)。 我的BLDC电机具有霍尔效应传感器反馈(U,V,W),我可以将其提供给AM-437板的PRU,我想控制BLDC电机轴的速度。 我的疑问是,一个PWM是否足以控制电动机的速度,或者I2C是否需要同时发生来控制电动机的速度。 请说明BLDC电机速度控制所需的控制接口。
如果来自AM-437的一个PWM信号足够,此电机驱动器是否与任何其他电机驱动器(如DRV 8332)一样精确。在DRV 8332中,我们发送3个PWM信号来控制流经右侧3相BLDC电机三个线圈的电流? 因此,直观地说,我们使用DRV-1083-Q1的控制能力较低,这是真的吗? 如果是,会有什么原因导致错误?