This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:DRV8305- Q1:关于TPD_MATCH和TDT_MATCH

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/616174/drv8305-q1-drv8305-q1-about-tpd_match-and-tdt_match

部件号:DRV8305- Q1

我已确认以下E2E中DRV8305- Q1的门正时(TPD_If-O,TPD_Ir-O,TD_MIN和tdtp)。


e2e.ti.com/.../221.7271万

我理解随附文件(CASE.pdf)中描述的内容。

但是,浇口正时具有以下参数。
TPD_MATCH
TDT_MATCH

问题1.
在附加的文件(TPD_MATCH和TDT_MATCH在哪里),TPD_MATCH在哪里?

问题2.
在附加文件(TPD_MATCH和TDT_MATCH在哪里)中,TDT_MATCH在哪里?

您能否教授TPD_MATCH和TDT_MATCH的定义。

-Harukawa

e2e.ti.com/.../Where-is-tPD_5F00_MATCH-and-tDT_5F00_MATCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Harukawa-san,

    我们将很快进行调查并作出答复。 这可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Harukawa-san,

    TPD_MATCH是从INLx或INHx下降到INHx或INLx上升的时间。 这假定在死机时间后会出现启用相反的FET的命令。

    TDT_MATCH是从高压侧或低压侧关闭到低压侧或高压侧可以打开的最短时间。 这假定在死机时间之前会发出命令以启用相反的FET。

    当MCU控制死机时间时,TPD_MATCH非常重要。
    当DRV8305- Q1控制死机时间时,TDT_MATCH非常重要。