This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:单端或差动输入

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615772/drv8662-single-ended-or-differential-input

部件号:DRV8662

您好!

我正在使用DRV8662 (PWM源)驱动一个3kHz的压电转换器。

我想知道:使用单端或差动输入有哪些优点和缺点,因为我可以通过这两个选项获得目标输出电压?

谢谢!

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Guillaume,

    这基本上取决于您的应用。 当您遇到EMI问题,RFI问题时,差分输入总是更好,通常当您遇到噪声问题时,因为它们会从放大器内部消除。

    单端电压更简单,您只需施加一个极性电压。

    在大多数情况下,单端输入不会出现问题。

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢Marko!