This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] H形电桥,为电动机提供2A并以3.3V供电

Guru**** 2350090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8850
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615855/h-bridge-that-provides-2a-to-the-motor-and-is-powered-with-3-3v

主题中讨论的其他部件:DRV8850

如何设计一个具有2A至电动机并以3.3V供电的H桥?或者是否已有一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priscella,

    请查看DRV8850。 这应该能满足您的需求。