This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:蜂鸣器

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615437/drv2700-buzzer

部件号:DRV2700
在“线程: LM4.856万DRV2667”中讨论的其他部件

尊敬的先生  

请问,DRV2700是否可以取代 MAS6240C1/C2?

应用程序使用ADJ电压驱动蜂鸣器

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    您可以使用我们的其中一个零件切换此零件。 由于电源拓扑更好,因此它比本部分更有效。

    但是,您也可以使用我们的其它部件,例如LM4.856万 (电压至30Vpp)或DRV2667 (集成RAM内存)。

    您是否有此蜂鸣器需要的其他规格? 是否存在内存限制,电流限制或类似的情况?

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    蜂鸣器规格如下  

    e2e.ti.com/.../xoSMA21Series.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    您一定可以使用我们的其中一个零件。

    正如我所说,请检查LM4.856万,DRV2667和DRV2700,找到最适合您的应用的一个。

    我推荐DRV2700,因为它是一款更新的设备,而且操作起来相当简单。

    此致,
    Marko