This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:尝试在DRV8701数据表中报告条件性信息时,所有网站反馈方法都已损坏

Guru**** 2350090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615657/drv8701-all-website-feedback-methods-are-broken-while-trying-to-report-condtradictory-information-in-the-drv8701-datasheet

主题中讨论的其他部件:DRV8701

我在DRV8701数据表中发现问题,并单击其中的链接在www.go-dsp.com/.../doc_feedback.htm

但是,当我按“提交”时,我立即收到一条“连接已重置”消息(通常表示服务器端CGI脚本已崩溃)-我尝试了多次,每次都得到相同的结果。

在访问"没有任何效果。">www.ti.com/.../categoryhome.tsp 它只是到#0的锚点链接-通常这表示javascript OnClick挂钩失败。 实际上,该页面上的所有三个链接在单击时都不起作用。

然后我在该页面的页脚中找到了www.ti.com/.../feedbackform.jsp,当提交上述信息时,它返回了403错误:“Forbidden request. 无法显示您要查找的页面。"

然后我给webmaster@ti.com发送了电子邮件,但主持人cluster5.us.messagelabs.com[RCPT.CPT] 250.51 说:550无效的收件人<webmaster@ti.com (#RCPT.1 5.1)(回复216.82 to命令)

由于每一个正常的反馈渠道似乎都被打破了,我将在这里发布这个疯狂的旅程。

我最初尝试提交的文档反馈如下:

(关于DRV8701数据表)

在“§7.3 Tm6”“IDRIVE引脚”(第20页)中,数据表指出,从IDRIVE到AVDD的68kΩ 将在启用OCP的情况下提供最大的栅极驱动。

在§8.2 .AVDD "Alternative Application"(第31页)中,该示例指出,从IDRIVE到3.1 的68kΩ 将在禁用OCP的情况下提供最小门驱动。

这两个部分直接相互矛盾。 哪一项是正确的?

现在,我假设§7.3 6正确,示例错误,并在原型设计过程中进行测试。

PS:我使用的是适用于Linux的Firefox 54

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的意见,我们很遗憾听到您遇到的问题。

    您回答正确。 这两项声明相互矛盾。

    7.3 6部分正确。

    章节8.2 IDRIVE。3.1 应注明:"设计人员必须在IDRIVE引脚和AVDD之间放置一个< 1kOhm电阻器。" 这将得到纠正。