This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:DRV8305- Q1:放大器输出的消隐时间

Guru**** 2350090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615054/drv8305-q1-drv8305-q1-blanking-time-of-the-amplifier-outputs

部件号:DRV8305- Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8305

我提到了以下E2E。

===================================================================================================================================================================================================================

e2e.ti.com/.../58.7604万

问题。

在电流并联放大器输出的消隐时间内,此状态是什么?

答案。

对于DRV8305,CSA输出上没有任何类型的样品和保持。

在消隐时间内,我们忽略了CSA输入上的电压测量值,因此SO针脚应等同于为此特定器件型号设置的输出偏差。

===================================================================================================================================================================================================================

说明CSA输入的电压测量值在消隐时间内被忽略。

我想确认CSA内部电路如何工作,CSA输入的电压被忽略。

问题1.

启用空白时间时,

CASAEA:CSA的输入开关和输出开关关闭

CSA的CaseB:输入开关关闭

CSA的CASEC:输出开关关闭

哪一项是正确的?

(请参阅随附的文件。)

问题2.

我在下面查看了空白时间的影响。

www.ti.com/.../tidubk5a.pdf

图49 (禁用空白时间)和图50 (启用空白时间)位于第38页。

CSA输出的振铃会被空白时间掩盖。

我理解这一点。

但是,我不知道使用空白时间的好处。

例如,如果使用消隐时间,CSA输出的振铃是否会快速稳定?请提供一个可确认其优势的比较波形吗?

-Harukawa

e2e.ti.com/.../About-CurrentShuntAmprifire-BlankingTime_5F00_DRV8305_2D00_Q1.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San

    我们将对此进行调查,并在稍后回复您。 谢谢你。