请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8313 您好,
我有一位客户将引脚18 (RSVD)接地。 他们遇到了以下情况,并想知道是否是由于这种连接:
"当我在 大约1.1V的电压下为主板通电(未测量到短路)时,它开始拉电–使用IR温度计,DRV8313开始变热,但IVE电流将电源限制在0.1A以限制任何损坏–此接地连接是否是问题?"
我们非常感谢您的任何反馈!
谢谢,此致,
已绘制
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.