This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-CT:我们能否在EVM上运行开环

Guru**** 2350100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/614951/drv2605levm-ct-can-we-operate-open-loop-on-evm

部件号:DRV2605LEVM-CT

您好,

让我在下面确认一下。

当用户使用“LRA”时,我们能否在DRV2605L-CT EVM上操作“开环”?

根据用户指南,当用户使用"ERS"时,用户可以在演示模式中使用"开环"。

但是,在使用LRA时,用户似乎无法通过使用"演示模式"来使用"开环"

我的理解是否正确?

如果是,当用户要使用LRA操作“开环”时,用户是否 需要 使用“Haptics control console”?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryuuichi,

    如果要在开环模式下使用LRA,则需要在自动共振关闭模式下使用它。 如果您转至用户指南的第16页,在二进制计数模式下的模式5下,您将找到此信息。

    但是,如果此模式不起作用,则此EVM的固件会出现一些问题,我们将发布新的EVM。 如果是这种情况,则必须等待新固件的推出。

    此致,
    Marko