请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8701 您好,
我在双向模式下驱动DRV8701P IC时遇到问题。 当相同的占空比输入到IN1上的IC时,我看到电机输出轴的速度不同,电机无负载。 我的设置如下:
前进方向:
IN1 - PWM @ 20kHz
In2 - GPIO高
反向
IN1 PWM @ 20kHz
In2 GPIO低
我正在测量示波器上的编码器索引,并可以看到频率输出。 我担心我在两个方向上看到的频率不同。 我在这里错过了什么吗?
后续问题:Dan我具有以下配置以实现相同的目标?:
前进方向:
IN1 - GPIO高
输入2 - PWM @ 20kHz
反向
IN1 - GPIO低
输入2 - PWM @ 20kHz
诺兰