主题中讨论的其他部件: DRV1.0963万, DRV1.0866万
使用时钟频率模式进行闭环控制时,PWM频率,占空比和控制回路之间的平衡是什么?
我的应用通常需要5至20 mA的电动机RMS电流,并且最大电流限制为340 mA (根据最大扭矩限制计算)。 电机具有低绕组电感(85 uh)和电阻(5.5 Ω)。 我计划在8.5 V的电源电压下操作DRV8308。由于低绕组电感,di/dt非常快,因此我想了解使用高PWM频率与管理速度和电流的能力之间的关系。
此外,如果PWM Ton时间(PWM脉冲宽度)短于电流限制空白时间(TBLANK),则电流限制电路是否会产生影响? (我假定空白时间在每个PWM周期开始时重置。)
至于MOSFET预驱动器的PWM输出(假设120°换向,而不是正弦波驱动),我的理解是占空比基于速度控制回路的输出(区分器,集成器,数字滤波器等) 这将导致12位占空比作为Ton应用于下一个PWM周期。 也就是说,如果PWM频率设置为200 kHz,则PWM循环时间为1/200 kHz = 5 us。 然后,使用12位占空比时,PWM Ton时间可小至5 us / 4095 = 1.22 ns (例如,50 % 占空比具有2.5 us Ton时间或计数2048,其中2048* 1.22 = 2.5 us)。 这是否是对PWM输出工作原理的正确理解?
但是,1.22 ns的最小PWM接通时间(PWM脉冲宽度)似乎并不现实,因为它需要约为0.15 NC的晶体管栅极电荷,仅在DRV8308最大输出驱动电流为130 mA时打开 (上升时间=栅电荷[C]/驱动前电流[A])。 这甚至不允许FET完全导电,并且栅极电荷如此低的功率MOSFET不能轻易提供给质量控制器。
总的来说,我想确保我正确理解闭环速度控制操作以及相关的PWM输出占空比操作和定时分辨率。 一旦我正确理解这些以及PWM Ton时间和电流限制空白时间之间的关系,我相信我可以确定如何在我的应用中正确使用DRV8308。
谢谢!
Jim