This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:功率达林顿而不是MOSFET

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8307, UC2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/624778/drv8308-power-darlingtons-instead-of-mosfets

部件号:DRV8308
主题中讨论的其他部件: DRV8307UC2625

DRV8308 (或DRV8307)能否用于驱动功率达林顿(Darlingen)而不是MOSFET?

电机电流峰值小于1 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    您能否分享您所想到的配置? 请记住,安全门的输出电压将取决于工作电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我不确定您需要的是哪种配置信息。 我正在控制/驱动带有数字霍尔传感器的3相BLDC电机。 这是为了空间应用,所以我有兴趣使用生物放大半导体技术而不是MOS,因为双极器件可以容许更高的电离。

    至于闸门的输出电压取决于工作电压,我不确定您的意思以及它的重要性。 您是指来自DRV8308的栅极驱动电压吗?

    谢谢!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    我问您如何连接达灵顿线对和我们设备的输出。 主要是,从我们的设备输出中获得的基本电流是多少? 这可能是一个问题,因为在这种情况下,电流会不断被消耗,并且可能会导致设备出现错误行为。
    此外,我想指出,我们的设备是使用MOS技术设计的,因此可能会破坏使用BJT的目的。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我现在明白了。 实际上,我一直在问我如何将达灵顿线对连接到此设备,而不是使用MOS技术。 我完全明白MOSFET和BJT的驱动方式不同,因此我一直在寻求一些支持,以了解如何从该设备驱动Darlingtons。 例如 ,UC2625可以驱动MOSFET或Power Darlingtons,但我不能使用它,因为工作电压规格对于我的应用来说太低了。

    关于如何从该设备驾驶Darlingtons,我有什么想法?

    谢谢!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解锁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    很抱歉耽误你的时间。

    建议不要从此设备驱动复合晶体管。 驱动复合晶体管而不是NMOS FET会产生栅极驱动器故障或过电流故障(如果以类似配置连接)。

    DRV8308用于在高侧和低侧驱动NMOS FET。 高压侧充油泵和内部10V线性稳压器不能驱动Darlingtons所需的电流。