This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:关于故障原因

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627167/boost-drv8711-about-cause-of-failure

部件号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其它部件:DRV8711,CSD8.8537万ND

我使用+24V的BOOST评估板DRV8711。
在这段时间里,有几块板被打破。

检查故障原因,反馈上有较大的峰值噪音
AISENP的电压。

ISENSEx引脚的绝对最大额定电压定义范围为-0.7V至
+0.7伏。
但我的评估状态是,此电压超过2V且低于-3V。
 "请参见随附的图片。"

此尖峰噪音是否导致故障?
此输入信号是否接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户512.2878万,
    Isen针脚违反了我们的ABS最大值,可能会损坏设备。 请提供以下值:
    您使用的风险评估值是什么?
    扭矩设置是多少?
    您的ISGAIN设置是什么?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Riveros先生
    非常感谢您快速回复。

    风险价值是0.05Ω(与评估板相同)
    扭矩设置为20h (32b)
    ISAIN设置为5 (与默认设置相同)

    信号波形可能取决于电机的特性。
    我将相关参数写在下面。

    虚拟机 :24伏
    问题 :14nC (使用CSD8.8537万ND)
    RDS:12.5 mΩ (使用CSD8.8537万ND)
    RL :5.4Ω/相位
    LL. :2.9mH/相
    CL :未知
    θ :1.8 /步骤
    IL :1.0A/相
    Rsense:0.05Ω
    NM :64步
    五 :1.4转/分
    IFS 1.4A
    右 :15ns
    fPWM:77.5kHz

    为供您参考,我还在下面编写了其他配置。

    扭矩寄存器:17h,20h (SMPLTH 1000US,扭矩32)
    不在寄存器中 :20h,10h (使用内部分度器,toff 8us)
    空白寄存器:31h,A0h (启用自适应消隐时间,TBLANK 3.20us)
    衰变寄存器:45H,10h (DECMOD自动混合衰变,TDECAY 8us)

    此致
    Kei.Sugimoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riveros先生。

    我尝试在电流感应电阻器上插入外部滤波器。

    R = 500Ω μ F,C = 100pF

    然后,与之前的外部滤波器相比,峰值噪声降低。
    但噪声级别仍在-0.7V到+0.7V之间。

    在另一个问题的答案上,
    有人答复
    '高于+/-.7V的小峰值(±1V的瞬变小于25ns)是可接受的。'

    e2e.ti.com/.../157.0579万

    附加图片的峰值水平如何? 是否可以接受?

    此致
    Kei.Sugimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sugimoto-san:
    很抱歉回复延迟,能否发送一个缩放捕获的检测引脚? ~100us分度应正常。 此外,请进行差分测量,以尽量减少额外噪音。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riveros先生。

    非常感谢大家。

    我捕捉到了感测针的信号。

    感应电阻器为0.05Ω Ω。

    和插入的外部过滤器。 ( R = 500Ω,C = 100pF )

    我只有一组不同的探头。

    所以,我以前会接收过滤器后面的信号。(ch3)

    您的请求是100us部门捕获。

    但这部分的捕获无法看到峰的宽度。

    我还附上了100ns的一个。

    这是怎么样的。

    Kei.Sugimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugimoto-san,您好!

    感谢您提供的捕获。 在我看来,峰值现在是可以的,如果故障仍然存在,则不应成为故障的原因。 即使添加外部筛选器,您仍会看到问题吗?