This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8813:DRV8813的爬电距离

Guru**** 2356540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8813
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628110/drv8813-creepage-distance-of-drv8813

部件号:DRV8813

尊敬的专家:

最近,我的客户正在评估我们的DRV8813。 在客户的应用中,设备的爬电距离必须为0.74 mm。  我们是否有  DRV8813的爬电距离数据?  DRV8813是否满足客户的要求? 谢谢你。  

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wayne:
    请说明设备的0.74 mm 爬电距离。 测量的两个点是什么? 如果可能,图片可能有助于澄清问题。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    "爬电距离"通常在隔离产品中描述。 客户想知道我们的DRV产品中是否有此类信息。请参阅隔离产品的爬电距离说明。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:
    对于延迟响应,我深表歉意,我们没有DRV8813设备的爬电距离规格。 通常,我们没有任何DRV8x器件的爬电规格。 谢谢你。