您好 ,支持团队:
最近 ,我 在客户方面发现了一个关于异常工作释放时间的奇怪问题。 根据数据表,如果电流高于HWlimitthr位配置的阈值,则1.0983万将停止驱动,并在5个传感器( tlock_off)后重试。
a)请参阅此项目的参数设置:
我们将锁定电流限制设置为2.5A以触发锁定操作。 实际上,如果我们强制锁定旋转器,驱动程序将在每5秒内重新启动一次,请参见
以下波形的左侧是锁的正常作用,除了三相电压外,我们所监测的电流是VCC电流。 但是,如果我们锁定旋转器并稍微旋转它。 偶尔会发生重新启动时间将降至330mS的情况。 请参阅以下波形的右侧部分:
放大:
因此,问题是:
A) 能否解释锁释放时间有什么问题,如何解决?
b) 在锁定电流设置中,IPDaswHLimit=1或=0之间有何区别? 只是电流限制范围?