This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:热拖

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628527/drv8432-hot-slug

部件号:DRV8432

大家好,

我对DRV8432 Hot Slug有疑问。

-  加热器应连接到模拟接地,这是否正确?

-  是否建议将加热片连接到浮动接地?

我们要将Heat Slug连接到浮动GND。 这是因为他们希望热量流经连接在散热片上的散热器。  

此致,

高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    数据表建议将散热片连接到PCB上的系统接地,以降低接地噪音。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    我们可以在数据表的哪个位置查看说明?

    我找不到。

    此致,

    高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯

    对此有何评论?

    此致,

    高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,

    以下是其他问题。
    您还能知道DRV8432的软件包的允许负载吗?


    此致,
    高桥北行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    很抱歉回复延迟。

    问题1:我们可以在何处查看数据表上的说明?

    数据表指出:将散热器连接到PCB板上的系统接地以降低接地噪音也是一种良好的做法。

    问题2:您是否还能知道DRV8432的软件包的允许负载?

    请看以下文章: e2e.ti.com/.../22.9936万