This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:DRV8824-

Guru**** 2353700 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627595/drv8824-drv8824-

部件号:DRV8824

驱动电机向前运行 脉冲,

然后驱动电机反转相同的脉冲。

但是电机没有回到   起始位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    您能否提供更多详细信息?
    您是如何反转脉搏的?
    DRV8824输入端的电压是多少?
    电机朝一个方向移动了多远,又向后移动了多远?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV8824输入端的电压为12伏。
    驱动电机,旋转100个脉冲,然后反向运行100个脉冲,一个时间偏差约为8 mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从500个正脉冲,500个反向,1秒正负之间,12伏工作电压。开始
    脉冲周期从500us到1ms。我们尝试了这两种。 重复20次后,距离大于1 mm。