This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:什么是重置计时?

Guru**** 2352880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628195/drv8432-what-is-the-reset-timing

部件号:DRV8432

您好,TI:

我正在尝试了解RESET_AB/CD行的延迟/设置和保持时间。  复位信号的最小脉冲宽度是多少?  此针脚是否有脱毛?  是否有任何时间图可供参考?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    我们将进行调查并作出答复。 这可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Rick,

    感谢您对此进行调查。

    几天后,我会得到什么样的答案,换言之,是否需要对这种情况进行定性或衡量? 是否有可能在本周结束前获得答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    我在这里找到了一些可能有用的信息: e2e.ti.com/.../169.8763万 reset#169.8763万

    更多信息将在今天晚些时候提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    在实验室中测量数据@ VDD = GVDD = 12V

    我正在尝试了解RESET_AB/CD行的延迟/设置和保持时间。 复位信号的最小脉冲宽度是多少? 此针脚是否有脱毛? 是否有任何时间图可供参考?

    在25C时,最小脉冲宽度约为30ns。 此针脚上没有脱毛。
    从/reset_ab下降到输出被禁用和/reset_AB上升到输出被启用的延迟大致相同(50ns)。