This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:电流感应放大器电气特性

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/626855/drv8305-q1-current-sense-amp-electrical-characteristics

部件号:DRV8305- Q1

您好,

1.

虽然数据表中列出了最小值和最大值,
以图形形式请求显示温度变化(温度漂移)的数据
"电流感应放大器增益错误","直流输入偏移"和"参考缓冲错误"。

二.

关于电流感应AMP
目前,电流感应AMP不能随时间而发出
差分输入电压:4MV,
周期:30μs μ s,
占空比:关于50 % 输入,
正在发生输出中未发生的事件。
可以考虑哪些原因?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain,

    您能否澄清"输出中未发生的事件正在发生"。 这是什么意思?

    您能否提供电流感应放大器输出和任何滤波的示意图,以及显示电流感应放大器输入和输出电压的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rick-san

    感谢您的支持

    我们获得了用户的电路图和波形数据。
    我们希望您能看到这些数据,但由于这些数据已成为机密,因此不能在e2e上发布。

    我希望您将数据发送到您的个人邮件。
    是否会有问题?

    我想考虑一下,谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain,

    您可以通过私人信息发送示意图。 将光标放在e2e论坛中我的姓名上。 此时将出现一个菜单,允许您发送私人消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rick-san

    感谢您的支持。
    我立即将电路图和波形数据发送到私人邮件。
    如果您看到并有任何疑问,请回复我。

    您询问的内容是、
    电流感应在放大器的输入端子(SP1-SN1)之间连接一个2 mΩ 分流电阻器。
    30μs μ A电流在并联电阻器中流动。

    在上述操作期间,电流感应AMP输出(SO1)继续输出"无脉冲"。
    请告诉我问题的原因。

    此致