请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711 主题中讨论的其他部件: MSP430G2553,
工具/软件:Code Composer Studio
大家好, 我使用的是使用MSP430G2553的BOPORE-DRV8711和Launchpad。 我正在尝试了解如何使用DRV8711移动电机控制器。 TI上载了代码编辑器工作室1.1 .out的示例代码。 我启动了与此接口的GUI,电机运行良好。 我的目标是在MSP430中编写我自己的应用来运行电机,但我无法从示例固件中解译任何内容。 没有什么关于加速或速度的讨论。 我可以从哪些更直接的方法中学习? 我不确定从哪里开始。 我已经使用了8711用户手册,可以成功地写入寄存器。 我可以通过切换步进销来很差地移动电机。 如何查找用于执行移动配置文件的函数。 在哪里可以找到文档?
Thx
马特