This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:支持步进电机24HS39,高达200kHz。

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629040/drv8711-support-stepper-motor-24hs39-up-to-200khz

部件号:DRV8711

您好,TI支持。

我有一个DRV8711和步进电机 24HS39-3008D (双极配置,扭矩为4.0Nm,电感为3.0mH/1kHz)。 电源为36V或48V。  

DRV8711应与1/32微步进和高达200kHz步进频率配合使用。

我正在使用DRV8711EVM和外部步进/方向发生器测试此驱动程序,以获得良好的加速度(从1kHz到200kHz)。

我的设置有问题,因为我只能获得60kHz和电动机停止。 正确的设置是什么?

现在,我在attachment.e2e.ti.com/.../24HS39_2D00_3008D.pdf上设置了类似的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Remigiusz,您好!

    您是否在电机加速时检查过电流? 您的电机是否有负载?

    加速速度可能太快,这可能会导致电机停止运转。