This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:关于开环和校准的问题

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629047/drv2605l-question-about-open-loop-and-calibration

部件号:DRV2605L
主题中讨论的其他部件: DRV2625

您好,

我有一个关于DRV2605L配置的问题,如果我们在开环模式下在ERM电动机上使用DRV2605L,我们是否仍需要为我们使用的特定电动机设置除额定电压之外的任何参数?

此外,如果驱动程序要在开环模式下工作,我们是否需要对其进行自动配置?

谢谢!

发货

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shing,

    在开环模式下,您只需将OD_Clamp电压和OL_LRA_Period寄存器设置为正确的频率。 在开环中忽略额定电压。
    无需自动校准。

    注意:使用DRV2625,您可以在开环模式结束时使用自动制动,以缩短制动下降时间。 这是寄存器0x08 [AUTO_BRK_OL]。