This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:交叉点温度和BEMF问题。

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628830/drv8323r-junction-temperature-and-bemf-problem

部件号:DRV8321R
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万DRV8323

您好,

我有两个问题。

一个是空气温,另一个是BEMF。

1. Juntion温度

我使用DRV8323RH和TMS320F2.8069万开发了该板。 我成功地通过6步进和SVPWM方法控制了BLDC电机。

VM为50V。 启用DRV8323时,运行温度在摄氏80度以上,由热像仪测量。

是否正常? 虽然在摄氏温度下的工作范围高达120度,但我担心温度过高

2. BEMF问题

我使用50V电源。 如果电动机通过外力产生超过20V的电压, 则电动机可能超过70V。

在这种情况下,DRV8323是否可以运行? 所有其他部件(如MOSFET和电容器)均为100V标准。

我想使用DRV8323,它使原理图变得简单。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Min-su,

    [引述用户="min-su Kim"]

    1. Juntion温度

    我使用DRV8323RH和 TMS320F2.8069万开发了该板。 我成功地通过6步进和SVPWM方法控制了BLDC电机。

    VM为50V。 启用 DRV8323时,运行温度在摄氏80度以上,由热像仪测量。

    是否正常? 虽然在摄氏温度下的工作范围高达120度,但我担心温度过高

    [/引述]

    温度高于80C是正常的,但您应该评估系统中是否预计会出现此温度上升。 温度的升高是否是由于调节器,切换频率等因素造成的?

    [引述用户="min-su Kim"]

    2. BEMF问题

    我使用50V电源。 如果电动机通过外力产生超过20V的电压, 则电动机可能超过70V。

    在这种情况下 ,DRV8323 是否可以运行?

    [/引述]

    任何超过绝对最大值的电压都会损坏设备。