This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:发生BPDF的条件

Guru**** 2363350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628340/drv8711-conditions-of-occurring-bpdf

部件号:DRV8711

您好,

我的客户遇到了BPDF问题。
请告诉我发生BPDF的情况。
数据表显示"如果在栅极驱动输出上检测到过大电流"。
我们想知道检测此故障的详细信息。
目前的价值是多少? 检测时间有多长?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    我找到了这篇描述 电路的文章:e2e.ti.com/.../39.6386万。

    发布此帖子后,数据表已更新,以便在2015年3月提供更多指导。


    请参阅数据表的8.1 第2节,如下所示:

    8.1 2选装系列栅极电阻器

    在高电流或高电压应用中,低侧前置驱动器故障可能因系统中的噪音而断言。 在此 Ω 中,TI建议将47至120 µ F电阻器与低侧输出和低侧FET门串联。 TI还建议在添加串联电阻时将停用时间设置为850 ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。

    我很抱歉。 我忘记了这篇文章…

    我在再次阅读该接线柱后认为,如果低侧FET的电源电压在ISENP引脚处观察,我认为可选滤波器也是解决这个问题的方法。

    怎么样?

    此致,  

    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    低侧前置驱动器故障在门处相对于设备GND进行监控。 可选的过滤器不会有帮助。