This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:电流回路噪声

Guru**** 2367710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628736/drv8323-current-loop-noise

部件号:DRV8323
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万D

您好,Motor Drive团队,

我们的一个客户即将完成其PCB的开发,其中包含两个TI IC。

他们的产品涉及通过TI DRV8323RSRGZ驱动器驱动TI TMS320F2.8379万D的2个无刷电机。

他们正在尝试利用DRV8323RSRGZ的当前反馈功能。 电流反馈对于控制无刷电机至关重要。

DRV8323RSRGZ驱动器(特别是SOA–pin25)的输出连接到TMS320F2.8379万D (特别是ADCIND0–Ball T5)的模数转换器输入 以进行电流监控。

模拟输入受到噪音的严重污染(请参阅随附的演示文稿)。 他们设法隔离了噪音源。

Keysight DSOX3024T示波器(标配示波器探头)测量的噪声频率与两个主要信号源相关:TMS320F2.8379万D的PWM生成和电机的增量编码器。

请注意,无论电机是否断开连接,均会检测到PWM噪音。

随附的演示文稿提供了当前测试设置的体系结构和示波器的打印输出。

TMS320F2.8379万D QEP (编码器)输入和DRV8323RSRGZ PWM输入都需要端接。

需要哪种类型的终止? 请告知我们终止价值。

请考虑此类噪音的其他原因。

此致,

密尔

e2e.ti.com/.../AV02_2D00_4927EN_5F00_DS_5F00_AEDL_2D00_981x_5F00_5xxx_5F00_2016_2D00_01_2D00_18.pdfe2e.ti.com/.../Encoder-noise-.pdfe2e.ti.com/.../PWM-noise.pdf</s>2016

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meir:

    SOA针脚是否直接连接到微控制器? 我建议使用滤波器传递信号以消除此噪音。
    我们的EVM原理图中有一个示例。 这些文件可从以下网址下载: www.ti.com/.../boostxl-drv8323rs
    如果这有帮助,请告诉我。 谢谢你。