This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:分度器

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627563/drv8885-indexer

部件号:DRV8885

您好,

我们的客户使用DRV8885,对索引器有疑问。

客户以315度电角停止电机,然后nSLEEP从低到高(重置)。

电气角度是否从315度快速跳至45度?

客户还有一个问题。

ENBL和STEP之间是否有任何顺序? 客户是否应该观察图1所示的时间安排?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    如果退出睡眠模式时步进逻辑偏高,DRV8885可能会从45度移动到315度,或从45度移动到135度。

    从数据表的7.3 3部分:
    开机时或退出休眠模式时,保持步进针脚逻辑低电平,否则分度器将前进一步。

    ENBL和STEP之间是否有任何顺序? 客户是否应该观察图1所示的时间安排?

    ENBL和STEP之间不需要顺序。 如果ENBL和STEP之间的时间过短,可能会出现意外移动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。
    我解释了客户的顺序。

    客户使用DRV8885,步骤为1/16。
    315度时低步。
    nSLEEP低(重置)
    nSLEEP High (重新启动),Step Still Low (步骤仍为低)
    电气角度为45度。

    客户想知道它是否会从315度迅速转变为45度
    当nSLEEP高时。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    通常需要850us,最多1.5毫秒,设备才能移动。 这是两周时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。

    我知道当nSLEEP取消断言时,它在1.5毫秒后从45度开始。

    谢谢!
    Naoki Aoyama