This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:马达驱动器选择

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332-HT, DRV8703-Q1, DRV8702D-Q1, DRV8703D-Q1, DRV8702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627956/drv8332-the-motor-drive-selection

部件号:DRV8332
主题中讨论的其他部件: DRV8703-Q1DRV8702D-Q1DRV8703D-Q1DRV8702-Q1,DRV8302-Q1

大家好,

客户想为汽车应用选择一个电机驱动设备。

他的要求如下:

1.电源应为8V~16V。

2,峰值电流约为8A~10A。

3.连续电流约为5A。

4.工作环境温度应为-40C~125C。

5.最好有EVM板 来帮助开发。

因此,我推荐 DRV8332-HT。  但它没有EVM板。

我们是否有其他更好的电机设备?  

 无刷直流栅极驱动器如何?  我们是否有  能够满足客户要求的无刷直流栅极驱动器?

如果我们有,您是否会推荐一款能够满足客户要求的MOSFET?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    您是否考虑过DRV8702-Q1和DRV8703-Q1,或DRV8702D-Q1和DRV8703D-Q1。 FET的大小可根据应用进行调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    抱歉,我忘记了客户需要BLDC电机驱动设备的要求。

    我们是否有适合客户应用的BLDC电机驱动设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    DRV8305- Q1是一个不错的选择。 FET的大小也可以根据客户的应用进行调整。