This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:BOOSTXL-DRV8323RH zip文件中的原理图错误

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, BOOSTXL-DRV8323RS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628381/boostxl-drv8323rh-wrong-schematic-in-boostxl-drv8323rh-zip-file

部件号:BOOSTXL-DRV8323RH

您好,

当我注意到Altium文件与示意图PDF不同时,我将从BOOSTXL-DRV8323RH设计文件中“借用”DRV8323RH的Shematic符号。
zip文件中的Altium文件与BOOSTXL-DRV8323RS相同。是否可以接收正确的文件(将为我节省一些时间...)?

/此致,Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    我会研究此事并尽快回复您。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    DRV8323RHRGZR的通用原理图符号和布局封装图可从以下网址获得: www.ti.com/.../pinout-quality

    向下滚动到CAD/CAE符号以下载.BXL文件和Ultra Librarian。 然后,可以将原理图和布局移植到许多CAD工具。

    此时,DRV8323RSRGZR不可用。 这份报告已经提出要求,应该在两周内提供。