This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:引脚12的问题/故障(&A);13

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627790/drv8842-issue-failure-of-pin-12-13

部件号:DRV8842

大家好,

我们的一位客户正在使用DRV8842,并且在几个板的引脚12和13 (Vref)处面临低阻抗问题。在设计中,他们将3.3V (V3P3输出)作为内部参考电压。

 启用睡眠和复位时,3.3V (V3P3 OUD)输出将被禁用。 由于电流设置引脚是从外部3.3V驱动的,这是否可以为内部DAC创建任何后向驱动器。

引脚的参考电压如下图所示(用红色包围)。

在测试5块板时,2块板在相应引脚处具有所需的参考电压。 但在其它板上,它们获得了不需要的参考电压(电压下降),而12 ,13引脚到接地阻抗显示为240欧姆。

请您就该问题发表意见。

提前感谢您的帮助和支持。

此致,

Shinu Mathew。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinu,

    请重新发送示意图吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

    请查找所附图表。

    e2e.ti.com/.../DRV8842-issue.pdf

    谢谢!

    新州。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinu.

    感谢您的示意图。

    3.3VOUT是否连接到主板上的任何其他设备? 如果不是,这应该不是问题。 该器件设计为使用3.3VOUT提供电压为VREF时的电压。

    两个Isen针脚连接了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    3.3V输出仅连接到Vref。 ISense引脚连接到感应电阻器。 请查找随附的示意图。

    e2e.ti.com/.../I-sense.pdf

    此致,

    Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinu,

    感谢您提供更多信息。 原理图中没有任何内容会导致这种情况。

    这可能是布局问题。 是否可以发送设备周围的电路布局?
    在板上的VREF处测得的电压是多少(期望值和不期望值)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinu,

    附加问题:板上的3.3VOUT电压是多少(期望值和不期望值)?