This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8886:电机驱动器DRV8886

Guru**** 2365110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886ATEVM, MSP430F5528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628393/ccs-drv8886-motor-driver-drv8886

部件号:DRV8886
主题中讨论的其他部件: MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我想用DRV8886PWP驱动器驱动双极步进电机,微控制器是MSP430F5528。 我知道它们是DRV8886ATEVM的示例代码,用于顺时针和逆时针驱动步进电机,但我的应用是在按下外部按钮时以特定角度顺时针或逆时针旋转步进电机。 如果有人有应用程序PIN及其示例代码,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Santosh:

    DRV8886ATEVM附带的代码旨在突出显示与GUI连接时器件的操作。

    在线示例代码有很多。 其中一个景点是 Energia.Nu/./