This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:研究员

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/625128/drv8312-researcher

部件号:DRV8312

第页。 数据表中有13项陈述如下:-

"应当注意,正常工作的过流检测器假定在功率级输出处存在适当的电感器或电铁氧体磁珠"。

这是否高于电机电感? 如果是,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satish,

    "这是否高于电机电感? 如果是,为什么?"

    不是,但建议使用。 数据表中的下一句也很重要。 '在功率级的输出引脚直接短路时,不能确保短路保护。'

    有关详细信息,请参阅数据表的9.2 .1.2 6部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *************************

    9.2。1.2 6输出电感器选择

    μH正常操作,电动机中的电感(假设大于10 μ A)足以提供低di/dt输出(对于)
    例如,对于EMI)和过载条件下的适当保护(CBC限流功能)。 所以不是
    正常操作期间需要额外的输出电感器。
    但是,在短条件下,电机(或其他负载)可能会短路,因此负载电感可能不会短路
    系统中的电流;短条件下的电流可达到可能超过的高电平
    由于短路路径中的极低阳离差和电流前的高di/dt,ABS最大电流额定值
    检测电路启动。

    ***********************

    >>但是在短时间内,电动机(或其它负载)可能短路,

    这是指什么"其他负载"?

    此外:-您能否提供一个数学原因,说明为什么需要输出电感器? 如果能这样做,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    您能否回答以下问题:-

    "您能否提供一个数学原因,说明为什么需要输出电感器? 我们将不胜感激。"

     

    TIA