This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:关于设计技术

Guru**** 2363450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/628197/drv8881-about-design-technique

部件号:DRV8881

我们的客户考虑将DRV8881P用于2个刷式直流电机。
他们有两个问题。

1) GND (HTSSOP中的#12,#28)和散热垫- GND内部是否短路?
  它们被认为必须为GND(#12,#28)设计强GND模式。


2)在绝对最大额定值下,如果使用的电源电压斜率(VM)超过2V/us (例如3V/us),会发生什么情况?
  我知道这是绝对最大额定值。 所以,如果你有一些信息,请告诉我。

此致,
Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirata-san,

    [报价用户="Yoshihiro Hirata]1)是GND (HTSSOP中的#12,#28)和散热垫- GND内部短路?
      它们被认为必须为GND(#12,#28)设计强大的GND模式。

    HTSSOP封装的引脚12和28内部短路。 散热垫未与针脚12和28短路。

    [报价用户="Yoshihiro Hirata]2)在绝对最大额定值下,如果使用超过2V/us (例如3V/us)的电源电压斜坡率(VM),会发生什么情况?
      我知道这是绝对最大额定值。 因此,如果您有一些信息,请通知我。[/QUOT]

    没有关于2V/us以外发生的情况的信息。 该设备设计为在绝对最大值内正常运行。