This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320R:为DRV8320RSRHAR搜索PCB/DCH文档

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627997/drv8320r-searching-for-pcb-dch-docs-for-the-drv8320rsrhar

部件号:DRV8320R

您好,

我喜欢 为BLDC电机创建一个测试PCB,并想问是否 可以获取 印刷电路板和SCH文档的封装"S-PVQFN-N40",我 已经找到了32引脚 版本的数据,但想尝试40 引脚

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frederick:

    数据可能位于 www.ti.com/.../pinout-quality ,尽管尚未验证。

    如果不是您要查找的内容,请告知我们。 我们已要求生成文件,它们应在两周内可用。