This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:将DRV8320用于Four A BLDC Four Quadrant控件

Guru**** 2533140 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627840/drv8320-using-the-drv8320-for-a-four-a-bldc-four-quadrant-control

部件号:DRV8320

大家好

我目前使用Allegro A4935进行低压四象限控制,方法是对PWMH和PWML引脚使用相同的PWM信号。 这很好,但是我现在需要将一个四象限控件设计结合在一起,该控件工作电压高达54.6V (48V锂电池)。 是否有人有任何想法,我如何在具有更高虚拟机的DRV8320或类似产品上使用四象限?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Graham:

    DRV8320应该可以工作,建议的工作电压为60 (绝对最大值为65V),可提供一定的裕度。

    虽然需要额外的PWM输出,但3X或6X PWM似乎可以提供类似的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rick

    但是,要实现四象限控制,您是否建议运行6 PWM模式,但使用从逻辑门(XOR和AND)导出的PWM为门供料,或者是否有更简单的方法? 使用MCU很难(如果可能)像这样控制PWM,并且逻辑门方法繁琐,占用了PCB上的大量空间。

    您是否发现了更轻松的方式来实现四象限控制?

    谢谢
    Graham